主题中讨论的其他器件:AM263P4
工具与软件:
大家好、团队成员:
我的客户对 TCM 在双核/分离核模式下的使用有疑问。 您能帮助回答以下问题吗?
在下面的 TRM 1.4器件模块部分中、显示在分离内核模式下、每个内核的 TCMA 为32KB、每个内核的 TCMB 为96KB。

器件的存储器映射对于 TCMB 是正确的、但 R5FSS0-1、 R5FSS1-0、 R5FSS1-1存储器映射不正确。
所有 TCMB 应该是96KB、正确吗?
我 在此 E2E 上看到了类似的帖子 、因此我认为已提交了一个修复 TT。


如果 TRM 中的起始地址和结束地址不正确、您能否告诉我每个 TCMB 区域的起始地址和结束地址?
是 TCMA :0x0~0xFFFF 和 TCMB : 0x80000~0xAFFFF 吗?
此致、
Mari Tsunoda.