This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:TCMB 存储器映射错误和修复

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1450606/am263p4-q1-tcmb-memory-map-errors-and-fix

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件:AM263P4

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户对 TCM 在双核/分离核模式下的使用有疑问。 您能帮助回答以下问题吗?

在下面的 TRM 1.4器件模块部分中、显示在分离内核模式下、每个内核的 TCMA 为32KB、每个内核的 TCMB 为96KB。  

器件的存储器映射对于 TCMB 是正确的、但 R5FSS0-1、 R5FSS1-0、 R5FSS1-1存储器映射不正确。  

所有 TCMB 应该是96KB、正确吗?

在此 E2E 上看到了类似的帖子 、因此我认为已提交了一个修复 TT。

如果 TRM 中的起始地址和结束地址不正确、您能否告诉我每个 TCMB 区域的起始地址和结束地址?

是 TCMA :0x0~0xFFFF 和 TCMB : 0x80000~0xAFFFF 吗?

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari Tsunoda:

    应在2025年2月左右的下一次公开 TRM 中修复此问题。  

    在 AM263P4上、每个 R5FSS 集群支持256KB 的 TCM 存储器。 当配置为单核或锁步操作模式时、各个内核可以利用整个256KB 的 TCM 存储器(64KB TCMA 和192KB TCMB)、而在双核模式下、每个内核只能利用128KB 的 TCM 存储器(32KB TCMA 和96KB TCMB)。

    TCMA (TCMA):

    大小:32KB

    起始地址:0x00000000

    结束地址:0x00007FFF

    TCMB:

    大小:96 KB

    起始地址:0x00080000

    结束地址: 0x00097FFC

    注意: 在锁步模式下、R5FSSx_CORE1 (x = 0或1)存储器区域不可访问、因此基本而言、R5F0-1和 R5F1-1存储器区域在锁步模式下是不可访问的。

    此致、
    Shaunak