This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SysConfig:引脚现在会显示分配给它们的名称。

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0G1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1445510/sysconfig-the-pins-are-now-showing-the-names-assigned-to-them

器件型号:SysConfig
主题中讨论的其他器件: MSPM0G1105

工具与软件:

完成引脚分配后、请告诉我如何显示我在引脚上设置的名称。

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。

    请您就该问题向我提供一些建议吗?

    我想知道如何显示在分配的引脚上、例如我使用的 STM32cubeMX。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    与 STM32CubeMX 不同、我们不会在引脚旁边显示标签。 我认为我们将来应该为非 BGA 封装做到这一点。

    几件事可能会有所帮助。

    1) 1)我们会指出哪些引脚与您的当前选择相关联。 SysConfig 中的当前选项使用以下引脚19和20。

    2)如果你把鼠标放在一个针脚上,它会显示额外的信息,包括标签,只要它不是当前的选择。 在这里,我把鼠标放在针脚6上,它显示了我分配的标签"Willow"。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的评论。

    我理解。

    我已经检查了您的两个建议。

    我肯定喜欢标签。

    我又收到一个问题。

    除了2)中的建议外、是否有方法显示哪些引脚被分配给哪些功能的列表?

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi、

    您正在使用哪种器件? 如果您要进行软件配置、一些器件会生成一个头文件、其中包含大量此类信息、但其简洁程度达不到理想情况下您想要看到的信息。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(John)好

    感谢您的评论。

    很抱歉这么晚才回复。

    我使用的器件是 MSPM0G1105。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    对于 MSPM0器件、生成了一个包含该信息的 ti_msp_dl_config.h 文件。  不过、这非常详细、并不是摘要。

    此致、

    John