This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:EtherCAT 从站器件的 PRU 代码

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1451402/am2432-pru-code-for-ethercat-slave-devices

器件型号:AM2432

工具与软件:

您好、TI 团队、

我们将在 AM2432的基础上实现 EtherCAT 从站器件。 FreeRTOS 与 EtherCAT 从站堆栈运行在同一内核上。 在 tiescbsp.h 中、enable_pdi_task 和 enable_sync_task 分别被禁用了注释掉。

现在我们在 SYNC0中断(sync0_ISR)上看到高达5-6 us 的高延迟。 我已经看到、在使用的电机控制 SDK (V09.02.00.09) 函数 PRUICSS_registerIrqHandler 中、"将为 Sync0/1和 PDI-ISR 注册具有恒定优先级1的正常'IRQ。 我尝试进行了2处更改并再次编译了 SDK:

首先、我设置 isFIQ=1标志。 在以下情况中、EtherCAT 从站代码可能无法再次启动。

然后、我仅为 Syn0中断(HOST_SYNC0_EVENT)设置 isFIQ 标志、一切似乎都在正常运行。 高延迟时间也消失。

是否有任何方面反对这样做? 如果否、您能否扩展 PRUICSS_registerIrqHandler 的函数接口、以设置 IRQ IRQ IRQ IRQ 优先级和 IRQ 类型(IRQ/FIQ)?

此致、

Klaus Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    Unknown 说:
    是否有任何方面反对这样做? 如果否、您能否扩展 PRUICSS_registerIrqHandler 的函数接口、以设置 IRQ IRQ IRQ IRQ 优先级和 IRQ 类型(IRQ/FIQ)?[/QUOT]
    • 这应该没有问题。 我们可以进行此更改、以便为 FIQ 提供选项。 我们过去没有进行过测试。 将必须使用更改进行测试并将相同的更改集成到 SDK 中。

    感谢您的参与。

    此致、
    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:

    谢谢您!

    此致、
    Klaus Peter