This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:eQEP 时钟和方向模式

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1446160/am2431-eqep-clock-and-direction-mode

器件型号:AM2431

工具与软件:

你(们)好

我正在使用 AM2431 ALV、  我想知道在 eQEP 模块中是否存在我可以配置的滤波器类型、例如去抖滤波器等

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yoav Karmi

    感谢您的提问。

    我来向团队核实一下。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我尝试配置  CTRLMMR_MCU_DBOUNCHE_CFG1  如 TRM 中所示、但是寄存器中的值不会改变。

    我使用了  HW_WR_REG32 (0x04504084、53)

    0x04504084 -地址  CTRLMMR_MCU_DBOUNCHE_CFG1

    53 -表中的一些价值

    我还尝试使用脚踢机制解锁所有寄存器、并验证了它的解锁、但在我读取时仍然是如此  CTRLMMR_MCU_DBOUNCHE_CFG1  该值显示0。

    感谢您的帮助、这是非常紧迫的问题。

    谢谢

    Yosav  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yoav Karmi

    请参阅以下内容:

    器件数据表的信号说明部分详细说明了哪些信号具有去抖能力。

     

    请注意、去抖取决于信号、而不是引脚/焊球。    并非所有实例都具有相同的去抖能力

     

    例如、EQEP0 在所有信号上都具有去抖选项。 不过、EQEP1/2在除 EQEPx_I 之外的所有信号上都具有去抖

    此致、

    Sreenivasa