工具与软件:
你(们)好
我正在使用 AM2431 ALV、 我想知道在 eQEP 模块中是否存在我可以配置的滤波器类型、例如去抖滤波器等
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Yoav Karmi
感谢您的提问。
我来向团队核实一下。
此致、
Sreenivasa
你(们)好
我尝试配置 CTRLMMR_MCU_DBOUNCHE_CFG1 如 TRM 中所示、但是寄存器中的值不会改变。
我使用了 HW_WR_REG32 (0x04504084、53)
0x04504084 -地址 CTRLMMR_MCU_DBOUNCHE_CFG1

53 -表中的一些价值

我还尝试使用脚踢机制解锁所有寄存器、并验证了它的解锁、但在我读取时仍然是如此 CTRLMMR_MCU_DBOUNCHE_CFG1 该值显示0。

感谢您的帮助、这是非常紧迫的问题。
谢谢
Yosav
你好 Yoav Karmi
请参阅以下内容:
器件数据表的信号说明部分详细说明了哪些信号具有去抖能力。
请注意、去抖取决于信号、而不是引脚/焊球。 并非所有实例都具有相同的去抖能力
例如、EQEP0 在所有信号上都具有去抖选项。 不过、EQEP1/2在除 EQEPx_I 之外的所有信号上都具有去抖

此致、
Sreenivasa