This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0914:晶振电容器

Guru**** 2905270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453049/tms570ls0914-crystal-capacitors

器件型号:TMS570LS0914

工具与软件:

尊敬的团队:

我正在 BMS 应用中使用 TMS5700914PGEQQ1微控制器。

对于外部晶体 、我要计算功率耗散、其中需要 OSCIN 和 OSCOUT 处电容器的 Cin 和 Cout 进行计算。 数据表中未提及微控制器逆变器电容、并且根据数据表中的建议、外部电容 I 将18PF 用作 C1&C2。

那么、 OSCIN 和 OSCOUT 处电容器的 Cin 和 Cout 是多少?