This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:AM263p 跟踪

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU560V2STM-U, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1452800/am263p4-q1-am263p-trace

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU560V2STM-UAM263P4

工具与软件:

我们看一下 AM263p 跟踪和相关的跟踪调试器。 我没有看到 TI 提供的任何适用于 AM263系列的跟踪调试器、这是正确的吗?

此外、我看到有32kB 内部 Arm 跟踪缓冲器、它是否可以通过 JTAG 与跟踪调试器配合使用? 如果是、哪一个?  

我还看到 TMDSEMU560V2STM-U 可以使用 TI 14引脚跟踪调试器、此引脚排列看起来是什么样子、我找不到任何基准。 我只能在基准中看到60引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    TI 建议使用一种支持 AM263P4的 Lauterbach 开发工具。 访问此链接可查看支持的工具配置:  

    https://www.lauterbach.com/supported-platforms/chips/am263p4

    [报价用户 id="513552" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1452800/am263p4-q1-am263p-trace "]

    此外、我看到有32kB 内部 Arm 跟踪缓冲器、它是否可以通过 JTAG 与跟踪调试器配合使用? 如果是、哪一个?  

    [报价]

    是的、这适用于所有 Lauterbach 工具选项。 请注意、他们可能会为"Trace Credential"充电、并且会随附用于片外跟踪调试的外部跟踪硬件。 如果您有一个可以进行16位外部跟踪的工具、则该工具包含内部跟踪支持。

    [报价 userid="513552" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1452800/am263p4-q1-am263p-trace 我还看到 TMDSEMU560V2STM-U 可以使用 TI 14引脚跟踪调试器、此引脚排列看起来是什么样子、我找不到任何参考。 我只能在基准中看到60引脚。  [报价]

    14引脚接头引脚分配可在以下位置找到: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html 

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的反馈。 14引脚中有哪些 EMU 引脚用于什么、我们可以通过14引脚接头获得任何跟踪支持吗? 在20引脚连接器上使用4引脚迹线与在60引脚迹线连接器上使用完整的16引脚相比、有什么限制?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、使用 TI 14引脚与标准 ARM 10引脚连接器进行调试的优势是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    AM263P4上没有专用的 EMU 引脚、因此 EMU[x]的任何连接都可以保持悬空。

    我建议使用 MIPI 20引脚或 MIPI 60引脚连接器。 限制仅在于较小连接器上的数据位较少。 我们使用60引脚连接器进行测试、因为它与 Lauterbach 工具具有更广泛的兼容性。

    就 TI 14引脚与标准 ARM 10引脚而言没有优势、而是更多地取决于调试探针可连接的连接器类型。

    此致、

    Brennan