主题中讨论的其他器件:TMDSEMU560V2STM-U、 AM263P4
工具与软件:
我们看一下 AM263p 跟踪和相关的跟踪调试器。 我没有看到 TI 提供的任何适用于 AM263系列的跟踪调试器、这是正确的吗?
此外、我看到有32kB 内部 Arm 跟踪缓冲器、它是否可以通过 JTAG 与跟踪调试器配合使用? 如果是、哪一个?
我还看到 TMDSEMU560V2STM-U 可以使用 TI 14引脚跟踪调试器、此引脚排列看起来是什么样子、我找不到任何基准。 我只能在基准中看到60引脚。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我们看一下 AM263p 跟踪和相关的跟踪调试器。 我没有看到 TI 提供的任何适用于 AM263系列的跟踪调试器、这是正确的吗?
此外、我看到有32kB 内部 Arm 跟踪缓冲器、它是否可以通过 JTAG 与跟踪调试器配合使用? 如果是、哪一个?
我还看到 TMDSEMU560V2STM-U 可以使用 TI 14引脚跟踪调试器、此引脚排列看起来是什么样子、我找不到任何基准。 我只能在基准中看到60引脚。
Ben、
TI 建议使用一种支持 AM263P4的 Lauterbach 开发工具。 访问此链接可查看支持的工具配置:
https://www.lauterbach.com/supported-platforms/chips/am263p4
[报价用户 id="513552" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1452800/am263p4-q1-am263p-trace "]此外、我看到有32kB 内部 Arm 跟踪缓冲器、它是否可以通过 JTAG 与跟踪调试器配合使用? 如果是、哪一个?
[报价]是的、这适用于所有 Lauterbach 工具选项。 请注意、他们可能会为"Trace Credential"充电、并且会随附用于片外跟踪调试的外部跟踪硬件。 如果您有一个可以进行16位外部跟踪的工具、则该工具包含内部跟踪支持。
[报价 userid="513552" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1452800/am263p4-q1-am263p-trace 我还看到 TMDSEMU560V2STM-U 可以使用 TI 14引脚跟踪调试器、此引脚排列看起来是什么样子、我找不到任何参考。 我只能在基准中看到60引脚。 [报价]14引脚接头引脚分配可在以下位置找到: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html
此致、
Brennan
Ben、
AM263P4上没有专用的 EMU 引脚、因此 EMU[x]的任何连接都可以保持悬空。
我建议使用 MIPI 20引脚或 MIPI 60引脚连接器。 限制仅在于较小连接器上的数据位较少。 我们使用60引脚连接器进行测试、因为它与 Lauterbach 工具具有更广泛的兼容性。
就 TI 14引脚与标准 ARM 10引脚而言没有优势、而是更多地取决于调试探针可连接的连接器类型。
此致、
Brennan