Thread 中讨论的其他器件: CCStudio
工具与软件:
大家好、 我刚刚安装了 CCS 20、并尝试使用 EK-TM4C1294XL 板创建一个简单的项目。
IDE 持续提示此消息"您选择的项目已在云中。 在导入之前、必须下载并安装关联的 SDK。 是否立即安装?"
即使多次安装 SDK、它也始终会提示输入上述消息、并且不会创建任何项目。
有什么建议吗? 我在 CCS20 版本20.0.0 (20.0.0.281)的 Windows 11和 Mac OS 版本上均尝试了此操作
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、 我刚刚安装了 CCS 20、并尝试使用 EK-TM4C1294XL 板创建一个简单的项目。
IDE 持续提示此消息"您选择的项目已在云中。 在导入之前、必须下载并安装关联的 SDK。 是否立即安装?"
即使多次安装 SDK、它也始终会提示输入上述消息、并且不会创建任何项目。
有什么建议吗? 我在 CCS20 版本20.0.0 (20.0.0.281)的 Windows 11和 Mac OS 版本上均尝试了此操作
您好!
Unknown 说:即使多次安装 SDK、它也总是提示输入上述消息、并且不会创建任何项目。
您从何处下载并安装 TivaWare SDK? 默认情况下、最新 TivaWare SDK 将安装在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295。
安装 SDK 后、您可以将所有 CCS 示例项目导入您的 CCS 工作区。 请参阅以下内容。


在下一个屏幕中指定要导入的示例的路径。 您可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl 中找到所有 EK-TM4C1294XL 示例。 CCS 将检测所有示例。 您可以选择所有选项、也可以选择任何一个。

如果您参考的是适用于 TivaWare 的 TI-RTOS 示例、请按照以下说明操作。
您可以从 CCS Resource Explorer 导入 Tiva 的 TI-RTOS 示例。
1.打开 Resource Explorer。 请参见下文。

2.在右上方的三个条形图中、单击该条形图并选择"软件包管理器"

3.您应该会看到一个软件包列表。 查找适用于 TivaC 的 TI-RTOS、然后单击右箭头、如下所示。

4.单击框并单击"应用"。
5.执行该操作后、您应该会找到可以导入到 CCS 工作区的所有 TI-RTOS 示例。 请参见下文。


您在 Windows 计算机上是否遇到同样的问题? 您使用的似乎是 Mac 计算机
Harish 将使用基于 Thiea IDE 的 CCS 20、因此这是环境看起来有所不同的原因。
[报价用户 id="634136" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1448447/ek-tm4c1294xl-ccs20-not-able-to-create-any-tm4c1294-project "]IDE 持续提示此消息"您选择的项目已在云中。 在导入之前、必须下载并安装关联的 SDK。 是否立即安装?"
即使多次安装 SDK、它也始终会提示输入上述消息、并且不会创建任何项目。
[报价]很遗憾、您在 TivaWare 和 CCS 中遇到了这个已知问题:
如上面的线程中所述、您将需要从 TivaWare 手动导入工程。 要在 CCS 20中执行此操作、请访问: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_getting-started.html#importing-a-code-composer-studio-project
谢谢
Ki
好的、我可以通过指定示例目录 EK-TM4C1294-XL 的完整路径来导入示例项目。 但是、当我尝试构建时会遇到该误差。 正如我之前提到的、我确实安装了 SDK n 次、在这里也是如此。
[0]****为项目 hello ****仅清理配置调试
[1]/Applications/ti/ccstudio/ccs/utils/bin/gmake -k clean
[2]****构建完成****
[3]生成 Buildfile 时出现错误。
[4]此项目是使用当前未安装的编译器版本- 5.2.6 [Arm]创建的。
[5]构建已停止。
您缺少 ARM CGT 5.2.x
下载并安装(建议安装目录位置在 C:\ti 中的某个位置)
https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT/5.2.9
然后确保 CCS 发现它: https://www.youtube.com/watch?v=1jkpPGcbxxA
谢谢
Ki
谢谢 Ki、我刚刚在这里打开了另一个问题 :e2e.ti.com/.../sw-ek-tm4c1294xl-arm-cgt-5-2-x-doesn-t-work-on-macos
如何在不导入示例的情况下从头开始创建新项目? 试用过很多次。[/报价]在 CCS Theia/20中、这种做法不鼓励您选择使用、因为推荐的路径是始终从 SDK 示例开始。 如果用户希望能够从头开始创建新工程、建议使用 CCS 12.8.1。 对于 Tiva 用户来说、目前的此版本也许是最佳选择、这是因为 CCS 20还有一些其它未解决的问题、并且在明年年初 Tiva 进行更新之前、他们的使用体验将不会是最佳的。