This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:CCS20无法创建任何 TM4C1294工程。

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1448447/ek-tm4c1294xl-ccs20-not-able-to-create-any-tm4c1294-project

器件型号:EK-TM4C1294XL
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

工具与软件:

大家好、  我刚刚安装了 CCS 20、并尝试使用 EK-TM4C1294XL 板创建一个简单的项目。

IDE 持续提示此消息"您选择的项目已在云中。 在导入之前、必须下载并安装关联的 SDK。 是否立即安装?"

即使多次安装 SDK、它也始终会提示输入上述消息、并且不会创建任何项目。

有什么建议吗?  我在 CCS20  版本20.0.0 (20.0.0.281)的 Windows 11和 Mac OS 版本上均尝试了此操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    即使多次安装 SDK、它也总是提示输入上述消息、并且不会创建任何项目。

    您从何处下载并安装 TivaWare SDK? 默认情况下、最新 TivaWare SDK 将安装在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295。

    安装 SDK 后、您可以将所有 CCS 示例项目导入您的 CCS 工作区。 请参阅以下内容。  

    在下一个屏幕中指定要导入的示例的路径。 您可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl 中找到所有 EK-TM4C1294XL 示例。 CCS 将检测所有示例。 您可以选择所有选项、也可以选择任何一个。  

    如果您参考的是适用于 TivaWare 的 TI-RTOS 示例、请按照以下说明操作。  

    您可以从 CCS Resource Explorer 导入 Tiva 的 TI-RTOS 示例。  

     1.打开 Resource Explorer。 请参见下文。  

     2.在右上方的三个条形图中、单击该条形图并选择"软件包管理器"

     3.您应该会看到一个软件包列表。 查找适用于 TivaC 的 TI-RTOS、然后单击右箭头、如下所示。  

     4.单击框并单击"应用"。

     5.执行该操作后、您应该会找到可以导入到 CCS 工作区的所有 TI-RTOS 示例。 请参见下文。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 IDE 看起来截然不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在 Windows 计算机上遇到同样的问题? 似乎您正在使用 Mac 计算机。 我会将您的问题转发给我们的 CCS 专家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在 Windows 计算机上是否遇到同样的问题? 您使用的似乎是 Mac 计算机

    Harish 将使用基于 Thiea IDE 的 CCS 20、因此这是环境看起来有所不同的原因。

    [报价用户 id="634136" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1448447/ek-tm4c1294xl-ccs20-not-able-to-create-any-tm4c1294-project "]

    IDE 持续提示此消息"您选择的项目已在云中。 在导入之前、必须下载并安装关联的 SDK。 是否立即安装?"

    即使多次安装 SDK、它也始终会提示输入上述消息、并且不会创建任何项目。

    [报价]

    很遗憾、您在 TivaWare 和 CCS 中遇到了这个已知问题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1210739/ccs-resource-explorer-does-not-allow-importing-of-projects-even-after-it-installs-tivaware-packages

    如上面的线程中所述、您将需要从 TivaWare 手动导入工程。 要在 CCS 20中执行此操作、请访问: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_getting-started.html#importing-a-code-composer-studio-project

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我可以通过指定示例目录 EK-TM4C1294-XL 的完整路径来导入示例项目。 但是、当我尝试构建时会遇到该误差。 正如我之前提到的、我确实安装了 SDK n 次、在这里也是如此。

    [0]****为项目 hello ****仅清理配置调试
    [1]/Applications/ti/ccstudio/ccs/utils/bin/gmake -k clean

    [2]****构建完成****
    [3]生成 Buildfile 时出现错误。
    [4]此项目是使用当前未安装的编译器版本- 5.2.6 [Arm]创建的。
    [5]构建已停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您缺少 ARM CGT 5.2.x

    下载并安装(建议安装目录位置在 C:\ti 中的某个位置)

    https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT/5.2.9

    然后确保 CCS 发现它: https://www.youtube.com/watch?v=1jkpPGcbxxA

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾,这个版本的 ARM CGT 无法安装在 Mac OS Squoia 上。 在安全设置中启用以允许安装此文件、但它甚至不会打开安装程序对话框。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该版本的编译器非常旧、因此可能存在一些已知限制。 请为此特定问题创建一个新线程、我可以将其重新路由给编译器团队以获取进一步的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ki、我刚刚在这里打开了另一个问题  :e2e.ti.com/.../sw-ek-tm4c1294xl-arm-cgt-5-2-x-doesn-t-work-on-macos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何在不导入示例的情况下从头开始创建新工程? 您已经试过很多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何在不导入示例的情况下从头开始创建新项目? 试用过很多次。[/报价]

    在 CCS Theia/20中、这种做法不鼓励您选择使用、因为推荐的路径是始终从 SDK 示例开始。 如果用户希望能够从头开始创建新工程、建议使用 CCS 12.8.1。 对于 Tiva 用户来说、目前的此版本也许是最佳选择、这是因为 CCS 20还有一些其它未解决的问题、并且在明年年初 Tiva 进行更新之前、他们的使用体验将不会是最佳的。