This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:我可以##39;t 连接到开发板或为其闪存

Guru**** 2755475 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453453/mspm0c1104-i-can-t-connect-to-the-development-board-or-flash-it

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

我试图将代码从 Code Composer Studio Theia 闪存到 MSPM0C-1104微控制器、但我不断收到此错误。

我尝试了"强制复位"、但不断出现相同的错误。
我也尝试了"批量擦除"、但没有效果。 表明该器件没有相应的可用性。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    您正在尝试在 MSPM0C1306 Launchpad 上刷写代码、对吗?  您是否对存储器的 NONMAIN 部分进行了任何更改?  您正在使用哪种低功耗模式(策略)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennnis、

    是的、完全正确、我正在尝试对 LaunchPad 进行编程。
    关于写入 NONMAIN、我无法确定是否写入、因为我已经在测试写入闪存的示例代码、并且我一直在测试闪存不同扇区的各种地址、但我不知道是否有关键写入区。
    对于低电平模式策略、我使用了随 standby0示例配置的策略。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    不需要、要访问 NONMAIN、您必须通过 SysConfig 显式进行任何更改、因此无需担心写入闪存中的位置。

    您使用了 SDK 中的一个示例代码项目。  您是否对代码进行了任何更改、如禁用 SWD 引脚或将 NSRT 引脚功能转换为 GPIO?  您是否能够对 Launchpad 进行至少一次编程(首次编程)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我使用了 MSMP0C-SDK 示例代码来写入闪存。 正如我说过的、如果由于某种原因该值位于属于 NONMAIN 的该范围内、我将写入地址更改为一些随机值、这是否就是问题?

    就对 SysConfig 进行的更改而言、我尚未对 GPIO 进行任何更改。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rafael:

    我弄错了。  我复查了、显然可以从应用修改 NONMAIN。  遗憾的是、这样做会有效地将器件永久锁定。

    因此、在您的应用中、您不确定您也写入了哪个地址、对吗?  如果您保持在闪存边界0x0000 - 0xFFFF 内、应该不会有任何问题。

    我已经联系了我们的软件工具团队以获得更多意见/帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dennis 的帮助、

    我在该范围之外进行了计数检测、所以我可能在 NONMAIN 扇区中写入、在本例中、我锁定了 MCU、但是这个锁定会是不可逆的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、很遗憾、一旦 NONMAIN 损坏、器件将会锁定以防止出于安全原因进行任何访问。

    让我确保我掌握有关此问题的所有信息...您在 LaunchPad 锁定之前已成功对其进行编程、对吗?