Other Parts Discussed in Thread: AM2634, AM263P4
主题中讨论的其他器件: AM263P4
工具与软件:
我们正处于发展的中间。 我们一直使用 CCS 12.7。 AM2634被显示为测试版部件时、我们遇到了问题。 我们通过更新到 MCU SDK 10.0.0.35和 SysCfg 1.22来更正了这一问题。 这一切都迫使我们升级到 CCS20。 我们一直在 AM2634-CC 上使用 XDS110、只要忽略 M4内核、就没有问题。 我已经介绍了我认为可能适用于 CCS20的等效步骤。 无法正常工作、我收到 JTAG -1170错误。
我们始终知道借助 CCs12.7、在 CCS 中重新配置 JTAG 连接、禁用 M4内核。
在让我们的项目得到正确构建方面、CC20一直是一个噩梦。
我正在 查找 AM263x 特定 JTAG 的步骤、需要按照 这些步骤正确连接到 AM2634-CC 上的 XDS110。 CCS 的通用帮助没有帮助。