This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:无法通过 XDS110连接从 CCS12更新到 CCS20

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453592/am2634-updated-from-ccs12-to-ccs20-cannot-connect-via-xds110

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件: AM263P4

工具与软件:

我们正处于发展的中间。  我们一直使用 CCS 12.7。  AM2634被显示为测试版部件时、我们遇到了问题。  我们通过更新到 MCU SDK 10.0.0.35和 SysCfg 1.22来更正了这一问题。  这一切都迫使我们升级到 CCS20。  我们一直在 AM2634-CC 上使用 XDS110、只要忽略 M4内核、就没有问题。  我已经介绍了我认为可能适用于 CCS20的等效步骤。  无法正常工作、我收到 JTAG -1170错误。

我们始终知道借助 CCs12.7、在 CCS 中重新配置 JTAG 连接、禁用 M4内核。

在让我们的项目得到正确构建方面、CC20一直是一个噩梦。

我正在 查找 AM263x 特定 JTAG 的步骤、需要按照 这些步骤正确连接到 AM2634-CC 上的 XDS110。  CCS 的通用帮助没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="616362" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453592/am2634-updated-from-ccs12-to-ccs20-cannot-connect-via-xds110通过这一切实习生让我们不得不升级到 CCS20

    不清楚你为什么被强迫。 我认为 MCU SDK 10.x 仍然可以与 CCS12配合使用。 8.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffrey Hanzlik:

    正如 Kier 建议的那样、我建议您使用官方 SDK 支持的 CCS 12.8x 版本。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实如此。  我遇到了一个同时使用9.x 和10x SDK 的 CCS12.8的问题。  出现问题的记录。  我从 CCS12.8中启动了所有支持包的更新。  这使得 CCS12.8无法执行任何操作、我一直处于更新循环中。  我收到弹出错误框/updateename unknown。   

    为了向前推进、我去下载了最新版本的 CCS V20。  我注意到今天早上读了你的笔记,我也可以下载12.8.1。  我将保留该选项。  我预计 CCS20可以正常工作、因为它是12.8伏的升级版。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我本以为 CCS20可以正常工作、因为它是从12.8升级而来的。

    您可能会认为这一点、但 我在将 AM263P4 controlCARD 与 CCS20配合使用时的经验并非如此。 我认为 CCS20仍有一些方法可以使其等效于 CCS12.8、尤其是对于多核调试而言。

    我的建议是坚持使用 CCS12.8、这样你的 SDK 问题就不会与 CCS20问题混为一谈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的深入了解。  我将卸载"Bad" 12.8并重新安装。  我在 CCS20方面的时间有限、因为需要学习如何迁移 CCS12。