This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507-Q1:如何将 ADC 重新配置为在发生事件后尽快采样

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453403/mspm0g3507-q1-how-to-reconfigure-the-adc-to-sample-as-fast-as-possible-after-an-event

器件型号:MSPM0G3507-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们需要弄清楚如何在一个或几个通道上发生事件后尽快重新配置 ADC 采样、但在当前测试中 、这似乎需要很长的时间(停止 ADC、将其设置为新寄存器并重新启动)。 是否有办法进一步优化这一时间? 我们要实现的是在发生事件后尽可能短地以最大速度测量 ADC 输入。

 我们不能专用一个 ADC 进行配置、因为第二个 ADC 中没有足够的模拟信号。 您是否会对我们提供一些提示、以便我们改进 ADC 重新配置的速度?

您是否恰好有完成此任务所需的 MCU 步骤的时序规格? 数据表中并未详细介绍重新配置 ADC 转换器所需的时间。

BR FM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 FM:

    将 ADC 设置为重复模式、然后"有效触发器将步进到下一个存储器转换寄存器"。 这些设置将允许启用 ADC 并在每个事件(触发)后进行下一次转换。

    前提是具有序列通道 仅最后一个  此触发器设置、并使其他触发器保持自动步进。 如果您想要动态地更改通道、则可以使用 DMA 来更改 ADC 配置、但这仍然需要时间。 在从缓冲器通道选择递增到相关 MEMCTRL 寄存器时、执行块 addr 到块 addr 可能起作用。

    此致、
    Luke