请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507-Q1 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们需要弄清楚如何在一个或几个通道上发生事件后尽快重新配置 ADC 采样、但在当前测试中 、这似乎需要很长的时间(停止 ADC、将其设置为新寄存器并重新启动)。 是否有办法进一步优化这一时间? 我们要实现的是在发生事件后尽可能短地以最大速度测量 ADC 输入。
我们不能专用一个 ADC 进行配置、因为第二个 ADC 中没有足够的模拟信号。 您是否会对我们提供一些提示、以便我们改进 ADC 重新配置的速度?
您是否恰好有完成此任务所需的 MCU 步骤的时序规格? 数据表中并未详细介绍重新配置 ADC 转换器所需的时间。
BR FM