Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-AM243 工具与软件:
你好
问题
当我将两个 TxPDO/RxPDO 的大小上限从1024字节更改为2048字节时、0x1E:在 PreOp->SafeOp 状态转换期间输出了无效输入配置。
我想知道上述解决方案。
背景
我将使用您的 LP-AM243板来评估 EtherCAT 从站堆栈。
评估环境如下。
CCS:12.7.1
SDK:ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_08
作为我们公司提供的 EtherCAT 从站的401_SIMPLE 样片评估的一部分、我正在尝试验证是否可以提高 PDO 大小上限。
在当前样本中、PDO 上限为1024字节、因此我尝试将其增加到2048字节。
因此、我对上述样片进行了以下更改。
- 更改宏值
project.h 行:52.#define EC_MAX_PD_LEN 1024 -> #define EC_MAX_PD_LEN 2048
- 更改 ESI 文件中的 SM3起始地址
TI AM243X.R5F Simple.xml 线路:3851<Sm StartAddress="#x2400" ControlByte="#x20" Enable="1">Inputs</Sm> -> <Sm StartAddress="#xC000" ControlByte="#x20" Enable="1">Inputs</Sm>
- 更改写入 EEPROM 的 SM3起始地址值
void EC_SLV_APP_EEP_write(void *pContext, void *pEeprom, uint32_t length) { … uint16_t dbg_PdInStrAddr = 0xC000; … if(pageHead != NULL) { … OSAL_MEMORY_memcpy((uint16_t*)&pEeprom[0x120], &dbg_PdInStrAddr, sizeof(uint16_t)); … } … }
在进行上述更改后、我曾尝试更改 PDO 大小、但未起作用。
因此、我想知道解决办法、例如是否有任何其他必要的操作。