This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我想知道将固件下载到空白芯片所需的软件和硬件是什么?
所需的信号/引脚是 SWDIO 和 SWCLK、不是吗?
您好、Alan:
您可以使用 TI 的 UniFlash 工具来烧录固件、点击下方链接可下载固件。 UniFlash 工具
此外、以下链接提供了使用指南。 MSPM0的 UniFlash 指南
UniFlash 可以通过 SWD 接口连接器件、因此需要 SWDIO 和 SWCLK。
此致、
Peter
尊敬的 Peter:
非常感谢您的回复和信息。
我可以问您通过 SWDIO 和 SWCLK 在 PC 与空白芯片之间的连接之间使用的软件狗/编程器是什么吗?
此致、
AlanC。
您好、Alan:
这是否意味着您没有任何硬件电路板、而是目前只有芯片?
如果要完成固件烧录、主要需要准备3件内容:套接字、调试器和软件。
-该插槽意味着您需要准备一个硬件板来安装芯片,这需要确保基本的最低系统启动 MCU 并引出 SWDIO、SWCLK 和其他相关引脚(如果您选择 SWD 进行下载)。
当然、如果您只想测试芯片、 建议您申请 MSPM0C1104开发套件 、它允许您方便地刻录固件并进行测试。 链接如下。 MSPM0C1104 Launchpad 开发套件
-调试器可以是 XDS110、JLINK 等
-软件可以是 CCS/IAR/Keil 或 UniFlash (前面提到的)。
此致、
Peter