This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:空白芯片上的固件下载。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1453208/mspm0c1104-firmware-download-on-a-blank-chip

器件型号:MSPM0C1104
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想知道将固件下载到空白芯片所需的软件和硬件是什么?

所需的信号/引脚是 SWDIO 和 SWCLK、不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    您可以使用 TI 的 UniFlash 工具来烧录固件、点击下方链接可下载固件。   UniFlash 工具

    此外、以下链接提供了使用指南。  MSPM0的 UniFlash 指南

    UniFlash 可以通过 SWD 接口连接器件、因此需要 SWDIO 和 SWCLK。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常感谢您的回复和信息。

    我可以问您通过 SWDIO 和 SWCLK 在 PC 与空白芯片之间的连接之间使用的软件狗/编程器是什么吗?

    此致、

    AlanC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    这是否意味着您没有任何硬件电路板、而是目前只有芯片?

    如果要完成固件烧录、主要需要准备3件内容:套接字、调试器和软件。

    -该插槽意味着您需要准备一个硬件板来安装芯片,这需要确保基本的最低系统启动 MCU 并引出 SWDIO、SWCLK 和其他相关引脚(如果您选择 SWD 进行下载)。

      当然、如果您只想测试芯片、 建议您申请 MSPM0C1104开发套件 、它允许您方便地刻录固件并进行测试。 链接如下。  MSPM0C1104 Launchpad 开发套件

    -调试器可以是 XDS110、JLINK 等

    -软件可以是 CCS/IAR/Keil 或 UniFlash (前面提到的)。  

     

    此致、

    Peter