请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 工具与软件:
您好!
调试时显示"Cortex_M4_0:can't Run Target CPU:(ERROR -1268 @ 0x1090001) Device is locked in Hard Fault or in NMI。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包9.90.00040)"
如何解决该问题