This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:tm4c1294ncpdt

Guru**** 2597455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1455668/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

您好!

调试时显示"Cortex_M4_0:can't Run Target CPU:(ERROR -1268 @ 0x1090001) Device is locked in Hard Fault or in NMI。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电、并/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真包9.90.00040)"

如何解决该问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [quote userid="617276" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1455668/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt 无法运行目标 CPU:(错误-1268 @ 0x1090001)设备在硬故障下锁定

    您好!

    该错误指出地址 0x1090001超出范围。  如果访问的存储器位置超出了 TM4C129上仅1MB 的可用存储器、则需要检查代码。 由于遇到了硬错误、因此还应检查是否访问了尚未启用的外设。 访问尚未启用的外设将导致硬错误。