This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:I2C 示例源代码问题

Guru**** 2614465 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, MSPM0G3507, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1456538/mspm0g3507-i2c-example-source-code-issue

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

工具与软件:

你(们)好

我正在使用 LP-MSPM0G3507连接  EEPROM (24C02)。 我尝试使用 i2c_target_rw_multibyte_fifo_interrupts_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang 示例代码

从器件 ID 更改为0x50、未使用4.7k Ω 上拉电阻。 I2C SDA 和 SCL 线路始终为高电平、这表示未正确建立通信

我曾将 MSP430F5529 Launchpad 与相同的 EEPROM 配合使用、它可以进行所有操作。

提前感谢。

此致、

Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:
    我将关闭该主题、因为它是您的另一个主题的副本。

    此致、

    Diego Abad