Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0G3507, MSPM0G3507, MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G3507 主题中讨论的其他器件:、 MSP430F5529
工具与软件:
你(们)好
我正在使用 LP-MSPM0G3507连接 EEPROM (24C02)。 我尝试使用 i2c_target_rw_multibyte_fifo_interrupts_LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang 示例代码
从器件 ID 更改为0x50、未使用4.7k Ω 上拉电阻。 I2C SDA 和 SCL 线路始终为高电平、这表示未正确建立通信
我曾将 MSP430F5529 Launchpad 与相同的 EEPROM 配合使用、它可以进行所有操作。
提前感谢。
此致、
Yogesh