This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL 评估板尝试设置 PortM Pin0以用于按钮中断

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1451550/sw-ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl-eval-board-trying-to-set-portm-pin0-for-a-push-button-interrupt

器件型号:SW-EK-TM4C1294XL

工具与软件:

您好!

我正在尝试在 GPIO 端口 M Pin0...上实现按钮中断 我在示波器上看到、当按下开关时、开关确实变为低电平、但通过 UART 端口没有显示任何内容。  我是否遗漏了针对中断初始化引脚的步骤? 我在开关上连接了一个硬件去抖电路。

下面是我的代码:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     抱歉、我目前正在度假一整周。 当我回来的时候,我会回复你。 请预计我的回复会有延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [报价 userid="617391" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1451550/sw-ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl-eval-board-trying-to-set-portm-pin0-for-a-push-button-interrupt "]

    下面是我的代码:

    [报价]

    您的代码对我来说没有问题。 我看到唯一缺失的是下面一行。  

    IntEnable (INT_GPIIOM);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 Init 函数的末尾添加了 IntEnable (INT_GPIIOM)、但现在按下按钮后、UART 显示屏将锁定、不会发出任何东西。

    如果不添加线条、则表明按钮正在被按下、但仅当我在按下按钮的同时转动光学编码器旋钮时才会如此。

    如果我只按下按钮、不会出现任何情况。

    我将开关输出连接至 PM0的引脚41

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您应该尽量不要在 PortM ISR 中使用 UARTprintf()。 UARTprintf 会占用周期来传输 ASCII 消息。 在传输消息时、可能检测到 GPIO 上的另一个边沿、从而错过了该消息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 ISR 中对 UARTPrintf 语句进行了注释。 当我使用添加的 IntEnable (INT_GPIIOM)代码按下按钮时、它仍然锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您能解释一下锁定是什么意思吗? 如果你在 IntHandlerPortM 中放置一个断点、它会在其中停止吗? 一旦输入、如果您在 ISR 中单步执行代码、它最终会退出吗? 我想在你的 main ()中,你有某种类型的 while ()循环,只是旋转。 如果您还在 while 循环中放置了一个断点、它会在该循环中停止吗? 换言之、它是以替代方式在任一断点停止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在 IntHandlerPortM、IntEnable (INT_GPIIOM)和 while 循环中设置断点。 它会命中除 ISR 断点之外的所有内容。 我按下光学编码器上的按钮后、UART 显示器就会停止并锁住。 我必须复位电路板/调试才能使其重新启动并运行。 ISR 中的断点不会被命中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是如何实现去抖的? 您是否确定去抖未完全滤除输入?

     这是您的定制 PCB 还是 LaunchPad? 我之所以提出这个问题、是因为如果您在 LaunchPad 上运行、LaunchPad 不会使用 PM0作为开关、而是使用 PJ0和 PJ1作为开关。 为何不修改代码来尝试 PJ0 (SW1)或 PJ1 (SW2)、并确保其在 LaunchPad 上正常工作。 如果 PM0是您在定制电路板上实现的代码、则可与您的现有代码进行比较。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 LaunchPad。 我最初设置为使用 PJ0和 PJ1上的开关、但它适用于评估板本身上的按钮开关。 但光学编码器开关没有中断、因此我认为当按下编码器开关时、LaunchPad 开关可能会覆盖 ISR、因此我将编码器开关切换为 PM0。 除了使用 GPIOM 而不是 GPIOJ 之外、代码是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您说它锁定了时、处理器卡在哪里? 您还可以从 Register Browser 显示整个端口 M 的寄存器转储吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我停止调试时、它似乎位于默认 ISR 指令处。 此外、在我的"Registers"窗口中、我只能看到 GPIO_PORT (A 到 F)、无法确定为何未显示其他寄存器。 我尝试在表达式浏览器中手动输入 GPIO 名称、但该浏览器找不到 GPIO_PORTM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我停止调试时、似乎是默认 ISR 指令

     这意味着不会进行中断矢量的动态分配。 当我再次仔细查看你的代码时,你用 GPIOIntRegisterPin ()来插入你的 ISR。 不能将其用于 PortM。 您需要使用 GPIOIntRegister (),因为 PortM 不会为每个单独的引脚分配 ISR 矢量。 只有 PortP 和 PortQ 可以为每个引脚具有单独的 ISR。 请参阅  下面 GPIOIntRegisterPin 与 GPIOIntRegister 之间的差异。  

    请参阅下面的矢量表。 端口 M 中的所有引脚都映射到一个 ISR、而对于 PP 和 PQ、可以具有单独的引脚及其自己的 ISR。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最初确实将 PortQ 作为我的中断寄存器、但我对总结中断引脚0感到困惑、所以我切换到了 PortM。 但由于我不使用它作为摘要中断、我使用 Pin1将其切换回端口 Q、但仍然没有注册该中断。 此板需要在按钮后复位、以显示 UART 之外的任何内容。  在调试中、按下按钮后仍会进入 IntDefaultHandler。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwin:

    在调试中、按下该按钮后仍将转至 IntDefaultHandler。[/QUOT]

    如果您正在 IntDefaultHandler 上暂停、则表示由于某种原因未注册 PQ1的向量。 就 GPIO 而言、它会生成中断。 只是处理器跳转到默认矢量、该矢量除了旋转而不是跳转到  IntHandlerPortQ。  

     您能否尝试以静态方式代替使用 GPIOIntRegisterPin 来为 PQ1插入 ISR ? 请参阅以下示例。  

    1.注释掉您下面的行。

    GPIOIntRegisterPin (GPIO_PORTQ_BASE、GPIO_PIN_1、IntHandlerPortQ);

    2.在启动文件中添加以下行。  

    extern void IntHandlerPortQ (void);

    3.将 PQ1矢量替换为以下内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进行了上述更改并且仍然保持不变。 转到默认中断处理程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。   为什么不试试下面的代码呢? 这对我来说很有用。 我没有实现任何去抖。 每次将 PQ1拉至低电平时、我都会看到 LED 以更快的速率闪烁。 首先在 LaunchPad 上尝试它。 稍后您可以为您的应用修改它。

    BTW、您可以插入如下代码。 您无需截取代码的屏幕截图。  

    #include <stdbool.h>
    #include <stdint.h>
    #include "inc/hw_ints.h"
    #include "inc/hw_memmap.h"
    #include "driverlib/gpio.h"
    #include "driverlib/interrupt.h"
    #include "driverlib/pin_map.h"
    #include "driverlib/sysctl.h"
    #include "driverlib/timer.h"
    #include "driverlib/uart.h"
    #include "utils/uartstdio.h"
    
    
    #define USER_LED1  GPIO_PIN_0
    #define USER_LED2  GPIO_PIN_1
    uint32_t ui32SysClock;
    
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Counter to count the number of interrupts that have been called.
    //
    //*****************************************************************************
    static volatile uint32_t g_ui32Counter = 0;
    
    
    //*****************************************************************************
    //
    // The interrupt handler for the Timer0 interrupt.
    //
    //*****************************************************************************
    void
    Timer0IntHandler(void)
    {
        //
        // Clear the timer interrupt flag.
        //
        TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
    
    
        if ((g_ui32Counter % 2) == 0){
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, (USER_LED1|USER_LED2), USER_LED1);
    
        } else {
            GPIOPinWrite(GPIO_PORTN_BASE, (USER_LED1|USER_LED2), USER_LED2);
    
        }
    
        //
        // Update the periodic interrupt counter.
        //
        g_ui32Counter++;
    
    
    }
    
    
    void UserButton2ISR (void)
    {
        GPIOIntClear(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_1);
        ui32SysClock *= 0.995;
        TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, ui32SysClock / 2);
    
    }
    
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Configure Timer0B as a 16-bit periodic counter with an interrupt
    // every 1ms.
    //
    //*****************************************************************************
    int
    main(void)
    {
    
    
    
        //
        // Set the clocking to run directly from the external crystal/oscillator.
        // TODO: The SYSCTL_XTAL_ value must be changed to match the value of the
        // crystal on your board.
        //
    
        ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ |
                                           SYSCTL_OSC_MAIN |
                                           SYSCTL_USE_OSC), 25000000);
    
        //
        // The Timer0 peripheral must be enabled for use.
        //
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
    
        //
        // Enable and wait for the port to be ready for access
        //
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPION);
        while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPION))
        {
        }
    
        //
        // Configure the GPIO port for the LED operation.
        //
        GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTN_BASE, (USER_LED1|USER_LED2));
    
    
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOQ);
        while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOQ))
        {
        }
        GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_1);
        GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_1, GPIO_STRENGTH_4MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
        GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_1, GPIO_FALLING_EDGE);
        //
        // These interrupts are re-mapped to ISR functions
        // found within this file.
        //
    
        IntRegister(INT_GPIOQ1, UserButton2ISR);
    
        GPIOIntEnable(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_INT_PIN_1);
    
        IntEnable(INT_GPIOQ1);
        IntMasterEnable();
    
    
        //
        // Configure Timer0B as a 16-bit periodic timer.
        //
        TimerConfigure(TIMER0_BASE,  TIMER_CFG_PERIODIC);
    
    
        //
        // Set the Timer0B load value to 1ms.
        //
        TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, ui32SysClock / 2);
    
        //
        // Enable processor interrupts.
        //
        IntMasterEnable();
    
        //
        // Configure the Timer0B interrupt for timer timeout.
        //
        TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
    
        //
        // Enable the Timer0B interrupt on the processor (NVIC).
        //
        IntEnable(INT_TIMER0A);
    
        //
        // Initialize the interrupt counter.
        //
        g_ui32Counter = 0;
    
        //
        // Enable Timer0B.
        //
        TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A);
    
        //
        // Loop forever while the Timer0B runs.
        //
        while(1)
        {
    
        }
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好了、使用 main 创建了一个新工程。 编译正常、但在按下按钮时不闪烁 LED。 我确实看到示波器上的信号变为低电平、但 LED 没有闪烁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="617391" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1451550/sw-ek-tm4c1294xl-ek-tm4c1294xl-eval-board-trying-to-set-portm-pin0-for-a-push-button-interrupt/5587394 #5587394"]但按下按钮时未闪烁 LED 指示灯。 i [/报价]

    您要讨论哪个按钮? SW1还是 SW2?

    我觉得你错了。 这两个 Launchpad 开关位于 PJ0和 PJ1上。 我使用 PQ1是因为您说 PQ1不能为您效劳。 在本示例中、您不能按 SW1或 SW2、因为我不在使用它们。 您可以使用蓝线在 PQ1和 GND 之间短接。 在 ISR 中放置一个断点。 当它运行时、每次 PQ1对地短路时、都会生成一个中断、并应在 PQ1 ISR 中的断点处停止、 ISR 中有代码用于缩短 LaunchPad 上 LED 的闪烁速率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个连接到 PQ1的简单按钮开关(主接头上的引脚53)。 我看到信号变为低电平、这样我就知道开关已连接。 但它不会命中断 PQ1 ISR 中的断点、并且没有 LED 闪烁。 我在 UserButton2ISR 中设置了断点、但未被命中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使示例尽可能简单。 请参阅以下代码。 没有 LED。 如果生成了 PQ1中断、ISR 将仅增大变量 g_ui32Counter。 你为什么不试试呢? 我不使用任何开关。 我只需使用一根蓝线在 PQ1和接地引脚之间进行触摸即可。 由于我不实现去抖、因此 PQ1输入与 GND 之间的导线触控可以生成很多中断。 我想您是否遇到了硬件问题。 如果您有多个 LaunchPad、请尝试所有这些 LaunchPad。  

    #include <stdbool.h>
    #include <stdint.h>
    #include "inc/hw_ints.h"
    #include "inc/hw_memmap.h"
    #include "driverlib/gpio.h"
    #include "driverlib/interrupt.h"
    #include "driverlib/pin_map.h"
    #include "driverlib/sysctl.h"
    #include "driverlib/timer.h"
    #include "driverlib/uart.h"
    #include "utils/uartstdio.h"
    
    
    #define USER_LED1  GPIO_PIN_0
    #define USER_LED2  GPIO_PIN_1
    uint32_t ui32SysClock;
    
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Counter to count the number of interrupts that have been called.
    //
    //*****************************************************************************
    static volatile uint32_t g_ui32Counter = 0;
    
    
    //*****************************************************************************
    //
    // The interrupt handler for the Timer0 interrupt.
    //
    //*****************************************************************************
    void
    Timer0IntHandler(void)
    {
    
    }
    
    
    void UserButton2ISR (void)
    {
        GPIOIntClear(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_1);
        g_ui32Counter++;
    
    }
    
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Configure Timer0B as a 16-bit periodic counter with an interrupt
    // every 1ms.
    //
    //*****************************************************************************
    int
    main(void)
    {
    
    
    
        //
        // Set the clocking to run directly from the external crystal/oscillator.
        // TODO: The SYSCTL_XTAL_ value must be changed to match the value of the
        // crystal on your board.
        //
    
        ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ |
                                           SYSCTL_OSC_MAIN |
                                           SYSCTL_USE_OSC), 25000000);
    
    
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOQ);
        while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_GPIOQ))
        {
        }
        GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_1);
        GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_1, GPIO_STRENGTH_4MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
        GPIOIntTypeSet(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_PIN_1, GPIO_FALLING_EDGE);
    
        IntRegister(INT_GPIOQ1, UserButton2ISR);
    
        GPIOIntEnable(GPIO_PORTQ_BASE, GPIO_INT_PIN_1);
    
        IntEnable(INT_GPIOQ1);
        IntMasterEnable();
    
    
        //
        // Initialize the interrupt counter.
        //
        g_ui32Counter = 0;
    
    
        //
        // Loop forever while the Timer0B runs.
        //
        while(1)
        {
    
        }
    }