This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好、
我最近开始在 macOS/CCS Theia 下使用 Launchpad LP-MSPM0G3507进行实验。 一般而言、我是您从 Eclipse 过渡到 Theia 策略的粉丝。 我已经获得了一些 VS Code 的经验、对插件概念非常感兴趣。 然而、当前版本1.5.1.3在单元测试方面遇到一些问题:
就目前而言、使用 CCS Theia 对我来说并没有太多乐趣。 请帮帮我。
非常感谢、此致、
Marco
尊敬的 Diego Abad:
感谢您的答复。 您能否提供有关 Theia 的插件何时起作用的更新? 12月(如下所述: https://downloads.ti.com/ccs/esd/CCSv20/)仍然是您进行重大升级的现实时间表吗?
此致 Marco
您好、Diego Abad
听起来很棒。 在随附的视频中、您可以看到我如何尝试安装 C++Testmate。 下面是与此相关的一些注意事项:
感谢您的支持!
此致、
Marco
e2e.ti.com/.../Bildschirmaufnahme-2024_2D00_12_2D00_04-um-08.47.58.mov
您好、Diego Abad
太糟糕了:(也许这个链接帮助: https://www.dropbox.com/scl/fi/ofahy8trpw24ko2fbdng9/Bildschirmaufnahme-2024年12月04日- um-08.47.58.mov?rlkey=0uht97aemoye91tcmk3jz5bsp&st=w6gh5fa6&dl=0
我做了什么:
再次感谢
Marco
您好、Diego Abad
TestMate 的目的正是在 GUI 内直观地管理测试。 因此,正确集成到侧边栏是至关重要的。
在 VS Code 中、C++TestMate 插件出现在"Testing"下、并带有"test tube"图标(请参阅屏幕截图)。
这个问题对我来说仍然是一样的:我们是否可以期望像广告上所说的那样进行重大升级 很好 2024年11/12月呢?
此致 Marco
PS:在 VS 代码中有一个"受限模式"。 如果您启用了此模式、扩展名将不会出现在边栏中。
尊敬的 Marco:
让我与软件团队讨论、我会确认我们是否会在下一个版本中包含此功能。
此致、
Diego Abad
尊敬的 Marco:
与我们的软件团队交谈后、他们说他们正在努力为 Theia 添加这一功能。 令人遗憾的是、它很可能在12月更新之后的未来更新中提供。 我们应该在2月之前得到这方面的最新情况。
此致、
Diego Abad
尊敬的 Marco:
默认情况下不会打开测试资源管理器、您可以通过选择"View -> Open View..."(查看->打开视图……)将其打开。 菜单项中、在命令面板中键入"Explorer"、然后选择"Test Explorer"。 您应该能够在此视图中看到 TestMate C++扩展。
您可以尝试使用最新版本的 CCS 20吗? 有许多修补程序、包括安装扩展程序的修补程序。
此致、
Patrick