This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:使用主 R5fss1-0时防火墙打开失败

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1455960/am2432-firewall-open-failed-using-main-r5fss1-0

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

客户正在使用 AM2432 SDK9.2。

环境:他们使用的是 AM24x LaunchPad 电路板。

它们当前  分别在主 R5fss0-0和主 R5fss1-0上实现防火墙应用程序。

对于 UART0实例、使用下面相同的防火墙配置、它们可以运行 常开  主 R5fss0-0、但在 主 R5fss1-0上会失败 .

当它在主 R5fss1-0上发生故障时、结果如下所示。

除此之外、客户还尝试了 GPIO 实例防火墙的相同配置、结果相同、请运行  常开  主 R5fss0-0、但在 主 R5fss1-0上会失败

因此、下面有两个来自客户的问题。

1:某些配置设置是否不正确、这可能会导致此问题?

2:如果配置正确、这是否意味着只有 主 R5fss0-0内核可以使用防火墙、而主 R5fss1-0不可用? 该结果是否与适用于 AM2432 ALX 的结果相同?

非常感谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin、ć

        您能否要求客户将 DMSC_Cortex_M3_0内核连接 到 CCS、然后 使用 工具"Memory View"捕获 地址0x45008c00 -- 0x45008cff 寄存器值 这里。 谢谢。

    此致、  

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linjun:

    客户正在使用  LaunchPad 板(HS-JTAG)、M3 FS 已关闭、因此无法读取您提到的寄存器。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

        关于区域 防火墙配置、我们可以从 AM64X 防火墙说明—TISCI 用户指南中获取信息、所有防火墙所有者都是 DMSC  、在 CBA_PERIOTION_0列中、我们可以 看到批准为 MAIN_0_R5_0_secure、rwcd 的 FW_ID 很少、很明显 R5F1_0无法直接写入此寄存器的大部分内容

    此致、

    Linjun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在应用阶段、只有 R5FSS0-0内核可以使用 SysConfig 中的防火墙模块来配置防火墙。

    此致、

    Prashant