This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:SPI 不返回寄存器值

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457473/mspm0g3507-spi-not-returning-register-values

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

专家、您好! 新年快乐!

我正在开发用于写入和读取外部 存储器的固件(MB85RS256B 是 FRAM、Fujitsu)。

为此、我很幸运地在这里找到了一个示例(代码的第4行有链接)。 我能够读取存储器 ID、就像最初实现的示例一样。

然后、我 将示例中的一个小标题更改为合并写入过程。 我想说它仍然可以工作(示波器看起来正常吗?)、但是 gRxPacket 变量(我的代码的第80行)始终为零。

请、有人能给我任何关于我做错了什么的提示吗?

#include "ti_msp_dl_config.h"

/* Code example: 
e2e.ti.com/.../5551850
peripheral: MB85RS256B is a FRAM, Fujitsu
*/

#define SPI_PACKET_SIZE_TX (5)
#define SPI_PACKET_SIZE_RX (2)

/* Data for SPI to transmit */
uint8_t gTxPacket1[SPI_PACKET_SIZE_TX-2] = {0x03, 0x00, 0x00}; // read package
uint8_t gTxPacket2[SPI_PACKET_SIZE_TX] = {0x02, 0x00, 0x00, 0xaa, 0xaa}; // write package

/* Data received from SPI Peripheral */
volatile uint8_t gRxPacket[SPI_PACKET_SIZE_RX];
uint8_t gRxPacketTemp[SPI_PACKET_SIZE_TX];

// OP-CODES for the MB85RS256B
uint8_t WREN = {0x06};     // 0000 0110 - Set Write Enable Latch
uint8_t WRDI = {0x04};     // 0000 0100 - Reset Write Enable Latch
uint8_t dummy = {0xFF};    // 1111 1111 - dummy byte

uint8_t msb = 0;
uint8_t lsb = 0;
uint16_t myVal = 0;

int main(void)
{
    SYSCFG_DL_init();

    DL_GPIO_clearPins(GPIO_PORT, GPIO_LED_1_PIN |
    GPIO_SEL_MUX_PIN |
    GPIO_EN_MUX_PIN);

    DL_GPIO_setPins(GPIO_PORT, GPIO_CS_SPI_PIN);

    delay_cycles(1000);

    DL_GPIO_clearPins(GPIO_PORT, GPIO_CS_SPI_PIN);

    DL_SPI_transmitDataBlocking8(SPI_0_INST, WREN);
    while (DL_SPI_isBusy(SPI_0_INST));

    DL_GPIO_setPins(GPIO_PORT, GPIO_CS_SPI_PIN);

    DL_GPIO_clearPins(GPIO_PORT, GPIO_CS_SPI_PIN);

    // DL_SPI_fillTXFIFO8(SPI_0_INST, &gTxPacket2[0], SPI_PACKET_SIZE_TX); // it works as well, why?
   
    // Maximum FIFO size is 4
    for (uint8_t i = 0; i < SPI_PACKET_SIZE_TX; i++)
    {
        while (DL_SPI_isTXFIFOFull(SPI_0_INST))
            ;
        // Put data into fifo
        DL_SPI_fillTXFIFO8(SPI_0_INST, &gTxPacket2[i], 1);
    }

    /* Wait until all bytes have been transmitted and the TX FIFO is empty */
    while (DL_SPI_isBusy(SPI_0_INST));
    gRxPacketTemp[0] = DL_SPI_receiveDataBlocking8(SPI_0_INST);

    DL_GPIO_setPins(GPIO_PORT, GPIO_CS_SPI_PIN);

    DL_GPIO_clearPins(GPIO_PORT, GPIO_CS_SPI_PIN);

    /* Fill TX FIFO with data and transmit to SPI Peripheral */
    DL_SPI_fillTXFIFO8(SPI_0_INST, &gTxPacket1[0], SPI_PACKET_SIZE_TX-2);

    /* Wait until all bytes have been transmitted and the TX FIFO is empty */
    while (DL_SPI_isBusy(SPI_0_INST));
    gRxPacketTemp[0] = DL_SPI_receiveDataBlocking8(SPI_0_INST);

    // Wait to receive the SPI data
    // This loop expects SPI_PACKET_SIZE bytes
    for (uint8_t i = 0; i < SPI_PACKET_SIZE_RX; i++) {
        DL_SPI_transmitDataBlocking8(SPI_0_INST, dummy);
        while (DL_SPI_isBusy(SPI_0_INST));
        gRxPacket[i] = DL_SPI_receiveDataBlocking8(SPI_0_INST);
    }
   
    msb = gRxPacket[0];
    lsb = gRxPacket[1];
    myVal = (msb << 8) | lsb;

    DL_GPIO_setPins(GPIO_PORT, GPIO_CS_SPI_PIN);
    
    /*DL_GPIO_clearPins(GPIO_PORT, GPIO_CS_SPI_PIN);

    DL_SPI_transmitDataBlocking8(SPI_0_INST, WRDI);
    while (DL_SPI_isBusy(SPI_0_INST));

    DL_GPIO_setPins(GPIO_PORT, GPIO_CS_SPI_PIN);*/

    /* If write and read were successful, toggle LED */
    while (1) {
        DL_GPIO_togglePins(GPIO_PORT, GPIO_LED_1_PIN);
        delay_cycles(16000000);
    }
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!
    您是否获取 gRxPacketTemp 的任何数据? 您会想到一个即时解决方案:使用 DL_SPI_receiveData8函数而不是 行80中的 DL_SPI_receiveDataBlocking8、然后查看是否会使它接收数据。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    对于 gRxPacketTemp、我也有零。 我认为可以、因为我在示波器上看不到数据。

    嗯,我按照你的建议更改了函数,但仍然为零:(

    如果我转到函数 DL_SPI_receiveDataBlocking8的定义、它应该会返回"the data in the RX FIFO"。 如果我转到函数 DL_SPI_receiveData8的定义、它应该会返回"SPI->RXDATA"。  我在示波器上看到数据、为什么这些寄存器的值为零? 我知道、我缺少了一些东西、但我无法理解。

    谢谢你!!!

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!
    这两个函数都返回 SPI->RXDATA (更多信息、请查看其在 dl_spi.c 中的定义)我的下一个建议是确保您的芯片选择对于代码的 SPI 接收传输部分正常工作(尝试仅隔离接收部分、看看它是否有效。)
    如果您注意到 SPI 接收不起作用、我建议更新 CCS、SDK 和 SysConfig、并确保设置正确的硬件(我认为该解决方案的上述 E2E 主题部分是添加上拉电阻器。)
    此致、
    Diego Abad  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Diego、

    嗯、我执行了你建议的操作。 我注释掉了写入部分。 不幸的是、一切都基本相同、SPI->RXDATA 中没有数据。

    然后、我决定增加 RX 缓冲区、我完成了 #define SPI_PACKET_SIZE_RX (4)和 ta—da! 数据位于位置2和3、而不是位于0和1 (附有屏幕截图)。 什么? 如何实现? 为什么?

    请帮助我了解这里发生了什么!

    感谢您的支持;)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!
    这很奇怪。 让我和我的团队谈谈这件事、我将在星期一让您回来。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI 本质上是双向的。 对于您发送的每个 Tx 字节、您都会收到一个 Rx 字节。 即使您对 Rx 字节不感兴趣、也会出现这种情况。

    如果您正在执行"Tx Only"操作(对任何 Rx Rx 字节都不感兴趣)、Rx 字节会收集到 Rx FIFO 中(最多4个)、因此、当您接下来执行一个"Tx Only"事务时、您需要先读取这些(过时)字节。 因此、跟踪 Rx FIFO 并根据需要将其清除非常重要。

    对于短事务、我通常编写一个小函数、该函数写入 Tx 字节、然后立即读取相应的 Rx 字节;调用者可以自由使用或扔掉 Rx 字节、但我始终知道对应的信息。 在本例中、它可能看起来如下所示:

    uint8_t spix(uint8_t c) {
      DL_SPI_transmitDataBlocking8(SPI_0_INST, c);
      c = DL_SPI_receiveDataBlocking8(SPI_0_INST);
      return(c);
    }

    然后、您可以像这样使用它:

    >(void) spix (WREN); //写入启用、忽略结果

    或者

    > gRxPacket[i]=spix (dummy);//发送虚拟字节、捕获结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bruce、

    是的,在我最近的测试中,我怀疑第73行(我的代码)不能正常工作(清理 RX FIFO),然后我在该行和 ta 后面添加了一个 DL_SPI_DRAXFIFO8()! 它工作正常(随附屏幕截图)。 这与您的建议有点相关。

    我正在使用 FIFO 函数来传输大于1字节的数据、可能我有错误的印象、那就是"安全快速的方式"。 我错了吗? 在 MSPM0手册的第1430和1431页上、我们很少介绍 FIFO 的相关信息。 请您澄清一下还是告诉我您对使用 DL_SPI_transmitDataBlocking8或 DL_SPI_fillTXFIFO8的看法? 也许我只需根据您的建议使用 DL_SPI_transmitDataBlocking8、而不是 FIFO。

    谢谢你和迭戈的帮助。

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在您已了解问题/解决方案、我不会告诉您改变您正在做的事情。  

    我的论文是,对于快速(低) SPI [*]上的短交易,FIFO 不会给你带来太多的收益,需要额外的记账。 我建议的函数避免了所有的记账(你所面临的真正问题),是"足够快",并且(我认为)使非常可读的代码。 但你的方式也是好的。

    [*]对于较长的事务和/或缓慢的 SPI、我建议使用 DMA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你布鲁斯!