Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, LP-XDS110
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户正在使用 MSP432E401Y 微控制器 LaunchPad 来控制 TPS92682-SEPIC EVM 并测试 LED 驱动器。 但是、他们遇到 MSP432E401Y Launchpad 的一些问题、无法使用 Uni-flash 连接并烧录程序。 我正在考虑 LaunchPad 的 XDS110是否存在一些问题。
因此、我想问、我是否可以使用连接 MSP432E401Y Launchpad 的 LP-XDS110电路板并使用 Uni-flash 进行闪存? 如果应该如何连接这两个 EVM、只需将20引脚 LP-EM 调试连接器连接到 J101?

对此、请提出一些建议、谢谢。
BR、
制造商