This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MSP432E401Y 可以使用分立式 LP-XDS110 EVM 进行闪存吗?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, LP-XDS110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457740/msp432e401y-can-msp432e401y-use-discrete-lp-xds110-evm-to-flash

器件型号:MSP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件: LP-XDS110

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在使用 MSP432E401Y 微控制器 LaunchPad 来控制 TPS92682-SEPIC EVM 并测试 LED 驱动器。 但是、他们遇到 MSP432E401Y Launchpad 的一些问题、无法使用 Uni-flash 连接并烧录程序。 我正在考虑 LaunchPad 的 XDS110是否存在一些问题。

因此、我想问、我是否可以使用连接 MSP432E401Y Launchpad 的 LP-XDS110电路板并使用 Uni-flash 进行闪存? 如果应该如何连接这两个 EVM、只需将20引脚 LP-EM 调试连接器连接到 J101?

对此、请提出一些建议、谢谢。

BR、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="511378" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457740/msp432e401y-can-msp432e401y-use-discrete-lp-xds110-evm-to-flash "]

    因此、我想问、我是否可以使用连接 MSP432E401Y Launchpad 的 LP-XDS110电路板并使用 Uni-flash 进行闪存? 如果应该如何连接这两个 EVM、只需将20引脚 LP-EM 调试连接器连接到 J101?

    [报价]

    使用 LaunchPad 调试"输出"另一个电路板时、请参阅以下说明。 基本上、在您的 LaunchPad 板之一上、您会 从 JP101上移除 TDI、TDO 、TCK、TMS 和 RST 跳线、并使用 XDS-110来驱动 J102上的 JTAG 信号。 在另一个 LaunchPad 板上、您还将首先移除 TDI、TDO、TCK、TMS、RST、 和3V3跳线连接、然后为外部调试器连接 J11接头。