Other Parts Discussed in Thread: AM2634-Q1, AM2634
主题中讨论的其他器件: AM2634
工具与软件:
大家好、团队成员:
大家好!
我们在项目中使用 AM2634-Q1。 因为我们计划使用 GPS 模块1PPS 的控制器之间的时间同步。
以下是相关问题:
Q1 -我们是否可以使用 EXT_REFCLK0 - P2引脚作为基准时钟- 1PPS 输入、即1Hz。
Q2 -此 P2引脚的电压逻辑电平在数据表中称为3.3V。 请确认输入参考时钟终端是 CMOS、LVCMOS 还是任何其他时钟终端。 数据表中未明确提及该特性。
Q3 - 从即将推出的 GPS 模块1pps LVCMOS 时钟、我们需要将其与 AM2634控制器连接。 请建议并确认我们将1pps 时钟连接到 EXT_REFCLK0 - P2引脚的方法是否正确。 如果没有、请向我们建议正确的实施方法。
等待您的回复。
谢谢。此致
Teja。