This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:外部参考时钟- EXT_REFCLK0 - P2使用确认。

Guru**** 2618595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634-Q1, AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1455920/am2634-q1-external-reference-clock---ext_refclk0---p2-usage-confirmation

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件: AM2634

工具与软件:

大家好、团队成员:
大家好!

我们在项目中使用 AM2634-Q1。 因为我们计划使用 GPS 模块1PPS 的控制器之间的时间同步。

以下是相关问题:

Q1 -我们是否可以使用 EXT_REFCLK0 - P2引脚作为基准时钟- 1PPS 输入、即1Hz。

Q2 -此 P2引脚的电压逻辑电平在数据表中称为3.3V。 请确认输入参考时钟终端是 CMOS、LVCMOS 还是任何其他时钟终端。 数据表中未明确提及该特性。  

Q3 - 从即将推出的 GPS 模块1pps LVCMOS 时钟、我们需要将其与 AM2634控制器连接。 请建议并确认我们将1pps 时钟连接到  EXT_REFCLK0 - P2引脚的方法是否正确。 如果没有、请向我们建议正确的实施方法。

等待您的回复。

谢谢。此致

Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    我真的很抱歉,因为在办公室休假而延迟响应!

    我已就您的问题与合适的专家联系、我最迟将在明天回复您。

    谢谢。此致、
    Akshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:

    EXT_REFCLK0 - P2引脚支持高达50 MHz 电压的3.3V LVCMOS 输入、如数据表中所述:

    不过、您是否计划如何在应用中使用此器件尚不清楚? 可以选择 EXT_REFCLK 作为任何支持该输入的外设时钟的输入(请参阅 TRM AM263Px Sitara 微控制器技术参考手册(修订版 B)中的时钟章节表"配置选项")、您打算使用哪个时钟?

    谢谢!

    Sahana