请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-AM243 工具与软件:
大家好、团队成员:
我将在 SDK 09_02_00_15版中使用401_SIMPLE 的"ethercat_slave_demo"为 LP-AM243x 开发应用。
您能告诉我如何在从 OSPI 引导时更改闪存偏移吗?
此致、
小山
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我将在 SDK 09_02_00_15版中使用401_SIMPLE 的"ethercat_slave_demo"为 LP-AM243x 开发应用。
您能告诉我如何在从 OSPI 引导时更改闪存偏移吗?
此致、
小山
您好、Oyama、
我想您要从 EEPROM 的地址位置读取偏移地址并相应地引导映像、在这种情况下、您可以编辑 SBL_OSPI 示例的 main.c 文件并在 Bootloader_Config 结构中更改 appimage 偏移量、如下所示:

(EEPROMOffsetAdd 可以是在读取 EEPROM 位置后存储偏移地址的变量)
您可以尝试在结束时对其进行测试、看看它是否正常工作。
此致、
开会。