This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:如何更改引导的闪存偏移

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1458456/lp-am243-how-to-change-an-flash-offset-of-boot

器件型号:LP-AM243

工具与软件:

大家好、团队成员:

我将在 SDK 09_02_00_15版中使用401_SIMPLE 的"ethercat_slave_demo"为 LP-AM243x 开发应用。

您能告诉我如何在从 OSPI 引导时更改闪存偏移吗?  

此致、

小山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oyama、

    必须使用 SBL_OSPI 示例的 syscfg 文件更改引导映像偏移、在引导加载程序实例中、可以指定映像在引导映像偏移配置中的刷写位置:

    此致、

    开会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我还有一个问题。

    如何动态更改引导映像偏移?  

    例如、如果 EEPROM 中写入偏移量编号数据、那么它能够根据 EEPROM 中数据的数量来更改引导映像偏移量?

    此致、

    小山。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oyama、

    我想您要从 EEPROM 的地址位置读取偏移地址并相应地引导映像、在这种情况下、您可以编辑 SBL_OSPI 示例的 main.c 文件并在 Bootloader_Config 结构中更改 appimage 偏移量、如下所示:

    (EEPROMOffsetAdd 可以是在读取 EEPROM 位置后存储偏移地址的变量)

    您可以尝试在结束时对其进行测试、看看它是否正常工作。

    此致、

    开会。