This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:PBIST 和 STC

Guru**** 2590530 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1458229/tms570lc4357-pbist-and-stc

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具与软件:

您好!

仍然存在 新的 对于 TMS570LC4357 MCU、我们希望了解有关 MCU 的 PBIST (可编程内置自检)和 STC (自检控制器)模块的更多信息:

  • 为了在 PBIST 和 STC 上生成必要的驱动程序 API、是否需要在 HalCoGen 中进行任何配置?
  • 从何处可以找到 STC 的哪些功能的相关信息 功耗 正在测试?
    • TMS570LC4357手册说明了相关内容 125 + 3个间隔 在 CPU1/CPU2和 uSCU 上 STC1可以执行的操作 57次 在 nHET1/nHET2上 STC2可以做到的。
  • 是否有任何示例代码可用于启用和使用 PBIST 和 STC 模块、以便在运行时执行自检?
    • 是这样的 SafeTI 诊断库 是否需要先将其合并到我们的软件项目中、然后才能启用和使用 PBIST 和 STC?

请提供建议。 谢谢你。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    [quote userid="619194" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1458229/tms570lc4357-pbist-and-stc 是否需要在 HalCoGen 中进行任何配置、以便为 PBIST 和 STC 生成必要的驱动程序 API?

    无需在 HALCoGen 中进行任何配置。

    我们提供的诊断库包含适用于 Hercules 控制器中所有外设和安全模块的诊断相关代码。

    您可以从以下链接下载此库:

    SAFETI_DIAG_LIB 驱动程序或库| TI.com

    您可以直接复制与工程所需诊断相关的例程、并将其添加到工程中。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。