Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
工具与软件:
您好!
仍然存在 新的 对于 TMS570LC4357 MCU、我们希望了解有关 MCU 的 PBIST (可编程内置自检)和 STC (自检控制器)模块的更多信息:
- 为了在 PBIST 和 STC 上生成必要的驱动程序 API、是否需要在 HalCoGen 中进行任何配置?
- 从何处可以找到 STC 的哪些功能的相关信息 功耗 正在测试?
- TMS570LC4357手册说明了相关内容 125 + 3个间隔 在 CPU1/CPU2和 uSCU 上 STC1可以执行的操作 57次 在 nHET1/nHET2上 STC2可以做到的。
- 是否有任何示例代码可用于启用和使用 PBIST 和 STC 模块、以便在运行时执行自检?
- 是这样的 SafeTI 诊断库 是否需要先将其合并到我们的软件项目中、然后才能启用和使用 PBIST 和 STC?
请提供建议。 谢谢你。
John