This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:最大 PWM 通道数

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507, LP-MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459473/mspm0g1507-maximum-pwm-channels

器件型号:MSPM0G1507
主题中讨论的其他器件: LP-MSPM0G3507

工具与软件:

我正在进行一个使用 LP-MSPM0G3507 (适用于 MSPM0G1507)的演示、我正在尝试了解我可以用来连接3个不同电机驱动器的最大 PWM 通道数量。

数据表包含以下内容:

七个计时器支持多达22个 PWM 通道

•一个16位通用计时器

•一个16位通用计时器支持 QEI

•两个16位通用计时器支持待机模式下的低功耗运行

•一个32位高分辨率通用计时器

•两个具有死区支持和多达12个 PWM 通道的16位高级计时器

为 LP-MSPM0G3507配置的演示数量限制是多少? 有哪些局限性? (也就是说、如果我要在 PWM_0下配置2个通道、是否需要 将它们配置为相同的 PWM 占空比等)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bailey:

    这些限制将绑定到您用于 PWM 的计时器源(主要体现在通道可用性方面)。 通道可以配置为不同的 PWM 占空比、并且所有通道都应该具有相同的选项。 有关更多信息、请查看器件  的 PWM 用户指南。

    此致、

    Diego Abad