Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1507, LP-MSPM0G3507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0G1507 主题中讨论的其他器件: LP-MSPM0G3507
工具与软件:
我正在进行一个使用 LP-MSPM0G3507 (适用于 MSPM0G1507)的演示、我正在尝试了解我可以用来连接3个不同电机驱动器的最大 PWM 通道数量。
数据表包含以下内容:
七个计时器支持多达22个 PWM 通道
•一个16位通用计时器
•一个16位通用计时器支持 QEI
•两个16位通用计时器支持待机模式下的低功耗运行
•一个32位高分辨率通用计时器
•两个具有死区支持和多达12个 PWM 通道的16位高级计时器
为 LP-MSPM0G3507配置的演示数量限制是多少? 有哪些局限性? (也就是说、如果我要在 PWM_0下配置2个通道、是否需要 将它们配置为相同的 PWM 占空比等)