Other Parts Discussed in Thread: CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1310
工具与软件:
在 Launchpad 上的 CC1310 Resource Explorer 示例中重新映射 IO 时遇到问题。
示例为:
i2ctmp_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs
在 CC1310_LAUNCHXL.h 文件中、我尝试更改:
#define CC1310_LAUNCHXL_PIN_RLED IOID_6
#define CC1310_LAUNCHXL_PIN_GLED IOID_7
最终目的
#define CC1310_LAUNCHXL_PIN_RLED IOID_19
#define CC1310_LAUNCHXL_PIN_GLED IOID_20
进行更改、重新编译和上传时、LED 信号仍然从 IOID_6和 IOID_7发出 。 我还需要做出哪些改变?
类似地、
在尝试重新配置 I2C 引脚时、我更改了以下行:
/* I2C */
#define CC1310_LAUNCHXL_I2C0_SCL0 IOID_4
#define CC1310_LAUNCHXL_I2C0_SDA0 IOID_5
这也不起作用。 请帮助您
谢谢!
SEFA