This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:LAUNCHXL-CC1310

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1459488/launchxl-cc1310-launchxl-cc1310

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CC1310

工具与软件:

在 Launchpad 上的 CC1310 Resource Explorer 示例中重新映射 IO 时遇到问题。  

示例为:

i2ctmp_CC1310_LAUNCHXL_tirtos_ccs

在 CC1310_LAUNCHXL.h 文件中、我尝试更改:  

#define CC1310_LAUNCHXL_PIN_RLED IOID_6
#define CC1310_LAUNCHXL_PIN_GLED IOID_7

最终目的

#define CC1310_LAUNCHXL_PIN_RLED IOID_19
#define CC1310_LAUNCHXL_PIN_GLED IOID_20

进行更改、重新编译和上传时、LED 信号仍然从  IOID_6和 IOID_7发出 。 我还需要做出哪些改变?

类似地、

在尝试重新配置 I2C 引脚时、我更改了以下行:

/* I2C */
#define CC1310_LAUNCHXL_I2C0_SCL0 IOID_4
#define CC1310_LAUNCHXL_I2C0_SDA0 IOID_5

这也不起作用。 请帮助您

谢谢!

SEFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在使用 LP、则不能使用 IOID_19和20、因为 SPI 和 UART 已使用这些器件。

    如果在写入时希望另一个引脚(可用引脚、例如 IOID_12)切换:

    GPIO_toggle(Board_GPIO_LED0);

    您需要更新 GPIO_PinConfig gpioPinConfigs[]:

    GPIO_PinConfig gpioPinConfigs[] = {
        
        /* Input pins */
        GPIOCC26XX_DIO_13 | GPIO_DO_NOT_CONFIG,  /* Button 0 */
        GPIOCC26XX_DIO_14 | GPIO_DO_NOT_CONFIG,  /* Button 1 */
    
        GPIOCC26XX_DIO_15 | GPIO_DO_NOT_CONFIG,  /* CC1310_LAUNCHXL_SPI_MASTER_READY */
        GPIOCC26XX_DIO_21 | GPIO_DO_NOT_CONFIG,  /* CC1310_LAUNCHXL_SPI_SLAVE_READY */
    
        /* Output pins */
        GPIOCC26XX_DIO_07 | GPIO_DO_NOT_CONFIG,  /* Green LED */
        //GPIOCC26XX_DIO_06 | GPIO_DO_NOT_CONFIG,  /* Red LED */
        GPIOCC26XX_DIO_12 | GPIO_DO_NOT_CONFIG,  /* DIO_12 */
        GPIOCC26XX_DIO_30 | GPIO_DO_NOT_CONFIG,  /* TMP116_EN */
    
        /* SPI Flash CSN */
        GPIOCC26XX_DIO_20 | GPIO_DO_NOT_CONFIG,
    
        /* SD CS */
        GPIOCC26XX_DIO_21 | GPIO_DO_NOT_CONFIG,
    
        /* Sharp Display - GPIO configurations will be done in the Display files */
        GPIOCC26XX_DIO_24 | GPIO_DO_NOT_CONFIG, /* SPI chip select */
        GPIOCC26XX_DIO_22 | GPIO_DO_NOT_CONFIG, /* LCD power control */
        GPIOCC26XX_DIO_23 | GPIO_DO_NOT_CONFIG, /*LCD enable */
    };
    

    另请参阅以下博文以获取有用信息:

    e2e.ti.com/.../launchxl-cc1310-configuration-process-for-a-gpio-pin

    Siri