This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:从 SOC_XTAL_OUT (R1引脚)获取25MHz 时钟、但峰峰值电压为0.4V

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, TMDSCNCD263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457438/am2634-getting-25mhz-clock-from-soc_xtal_out-r1-pin-but-pk-pk-voltage-is-0-4v

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD263

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们已经为 AM2634设计了定制电路板、并使用下面的电路使用晶体提供外部时钟、如下面的电路所示。

我们已检查时钟输出其25MHz、但振幅峰峰值为0.4V。 这会产生任何问题吗? 预期的峰峰值是多少?

如果0.4V 不是很好、那么可能是什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    预期峰峰值为1.8V。  

    您能告诉我您在哪一点探测 clkout 吗?

    谢谢
    Akshit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pareek:

    我正在检查 AM2634控制器的 R1引脚(XTAL_XO)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够 在启动后探测 CLKOUT0 (引脚 M2)、以查看 XTALCLK 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在下面的引脚 T1和 R1上进行了检查  

    我没有找到 M2引脚。 您能否将原理图快照发送到您要检查的位置? 我参考的是 TMDSCNCD263处理器卡的 PROC110A_SCH 原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ajit、

    我指的是该引脚

    此致、
    Akshit