Other Parts Discussed in Thread: AM2634, TMDSCNCD263
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2634 主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD263
工具与软件:
大家好、团队成员:
我们已经为 AM2634设计了定制电路板、并使用下面的电路使用晶体提供外部时钟、如下面的电路所示。
我们已检查时钟输出其25MHz、但振幅峰峰值为0.4V。 这会产生任何问题吗? 预期的峰峰值是多少?

如果0.4V 不是很好、那么可能是什么问题?