This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:仪表跟踪宏单元的存储器映射

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457963/am2634-memory-map-of-instrumentation-trace-macrocell

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我正在尝试  在 AM263x 上使用仪表跟踪宏单元(ITM)。 我 正在尝试对地址0xE000'0000进行写入、该地址似乎是 ITM 通道的标准基址。 遗憾的是、当我尝试向该地址写入数据时会触发数据中止、并且我尝试将 MPU (在 SysConfig 中)配置为允许该存储器范围、但此操作会有所帮助。 我已尝试在 TI 和 ARM 文档中找到 Cortex R5上 ITM 的基址、但我找不到它。 有人想知道 ITM 通道的基地址是什么吗?

此致、Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nicolas、

    您能否说明您正在寻找 R5F 或 M4上的 ITM 支持?  

    此致、Shiv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiv、您好!

    感谢您的留言。 我正在尝试让 ITM 在 R5F CPU 上工作。

    此致、Nicolas