请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSPM0C1104 工具与软件:
您好!
请您澄清一下、MSPM0C1104的 TIMG8_C0和 TIMG8_C1在20引脚 WQFN 封装中的引脚多路复用吗?
数据表的当前版本(slasf90b)显示表6-1中的 TIM8_C0 (请注意、缺失的"G")与 PA1进行多路复用。 查看第6.3节"信号说明"中的表、这很可能是 TIMG8_C1。
如果能获得有关两个计时器信号多路复用的正确信息、会很有用。
谢谢、此致、
Philipp