This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:采用20WQFN 封装的 TIMG8_C0/1引脚多路复用器

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1461094/mspm0c1104-timg8_c0-1-pin-mux-in-20wqfn-package

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

您好!

请您澄清一下、MSPM0C1104的 TIMG8_C0和 TIMG8_C1在20引脚 WQFN 封装中的引脚多路复用吗?

数据表的当前版本(slasf90b)显示表6-1中的 TIM8_C0 (请注意、缺失的"G")与 PA1进行多路复用。 查看第6.3节"信号说明"中的表、这很可能是 TIMG8_C1。

如果能获得有关两个计时器信号多路复用的正确信息、会很有用。

谢谢、此致、
Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp:

    表6-1不正确。  PA1 (引脚3)应显示为 TIMG8_C1。