Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT
工具与软件:
大家好、
我是在尝试实施的 低功耗 在 TI-RTOS 中、
->第1步、通过引用睡眠模式(单线程应用程序)的示例代码执行、但失败是因为中断矢量表
我编写了 Hwi 代码以生成中断、这可能是由于 示例代码的 GPIO 中断和 ROM API 之间存在一些不匹配
->第二、 通过将启用、禁用和优先级减少为-1个任务、但遗憾的是、我没有观察到任何功耗差异
################################################################################################################################################
我的要求是、控制器输入的功耗
->睡眠模式应小于5mA
-> 基于连接的外围设备的运行模式
睡眠模式
在每个周期性间隔中、也根据条件、控制器必须进入 SLEEP 模式
在 SLEEP 模式期间、很少的外设处于活动状态、而大多数 外设 将断开连接
仅在发生外部中断时才会进行控制器唤醒
外部中断(Hwi)可以在两种 情况下发生:
->正常 情况下,根据我们的流程要求,这将是定期的
-> 在特殊情况下、它不是常规的、但控制器应该唤醒以处理中断、然后再次返回睡眠模式
对于 TM4C129ENCPDT 微控制器、可接受任何有关硬件设计或软件修改的建议
我请求所有社区成员, 自愿 帮助实现 低功耗 功能
这对我们来说非常重要
谢谢