This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:TI-RTOS 中的低功耗模式(LPM)

Guru**** 2615075 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1460662/tm4c129encpdt-low-power-mode-lpm-in-ti-rtos

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具与软件:

大家好、

我是在尝试实施的 低功耗 在 TI-RTOS 中、

->第1步、通过引用睡眠模式(单线程应用程序)的示例代码执行、但失败是因为中断矢量表

我编写了 Hwi 代码以生成中断、这可能是由于 示例代码的 GPIO 中断和 ROM API 之间存在一些不匹配

->第二、 通过将启用、禁用和优先级减少为-1个任务、但遗憾的是、我没有观察到任何功耗差异

################################################################################################################################################

我的要求是、控制器输入的功耗

->睡眠模式应小于5mA

-> 基于连接的外围设备的运行模式

睡眠模式

在每个周期性间隔中、也根据条件、控制器必须进入 SLEEP 模式

在 SLEEP 模式期间、很少的外设处于活动状态、而大多数 外设 将断开连接

仅在发生外部中断时才会进行控制器唤醒

外部中断(Hwi)可以在两种 情况下发生:

->正常 情况下,根据我们的流程要求,这将是定期的

-> 在特殊情况下、它不是常规的、但控制器应该唤醒以处理中断、然后再次返回睡眠模式

对于  TM4C129ENCPDT 微控制器、可接受任何有关硬件设计或软件修改的建议

我请求所有社区成员, 自愿 帮助实现 低功耗  功能

这对我们来说非常重要

谢谢