This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:REFBUFRDY、1.4V 基准、VREF-、ADC12、REFN。

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1457675/mspm0l1306-refbufrdy-1-4v-reference-vref--adc12-refn

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!
我正在尝试找到一个示例、文档或"dl_ADC12.h"中的函数、以启用1、4V 内部基准、尤其是连接到 ADC12"VREF-"。 我已经在我的项目中配置了参考.syscfg。
我还读到、我们需要等待1.4V 电压稳定下来。 我需要等待"REFBUFRDY"才能进行转换。




我正在查找类似"DL_ADC12_SetReference ()"的函数。

我使用 MSP430、而寄存器是我过去使用的配置方式。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    很抱歉、在回答您的问题时出现延误。

    您不需要单独的函数调用来选择1.4V 基准电压  如果您启用 VREF 并选择1.4V、则为 ADC 转换存储器配置选择基准电压、如下所示。  如果要执行一个序列(多个通道)、您需要将每个通道设置为所需的基准电压。

    关于等待 VREF 准备就绪、SysConfig 中提供了一个选项来实现可配置的延迟。

    以下是生成的 SysConfig 代码:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Dennis。

    我在序列模式下添加了更多的 ADC 通道。 我看到渠道一起有影响。 我的意思是、通道 MEM0上的电压会影响在下一个通道上采样的电压、比如在 MEM1中。 是否有方法可以添加延迟。 以避免采样通道之间相互影响?