Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具与软件:
您好!
我们正在尝试将固件写入我们制造的定制电路板上的 QSPI 闪存。
我们要使用的 SDK 为 mcu_plus_sdk_am273x_09_01_00_41。
我们使用的刷写工具是 SDK 启动工具 uart_uniflash.py。
当运行 UART_uniflash.py 时、在将 SBL_UART_uniflash.release.tiimage 写入闪存的步骤期间、它会冻结在0%的进度。
定制电路板使用的 QSPI 闪存为 Winbond 的 W25Q16JVSSJQ。
此器件是否受 SDK 预编译的 SBL_UART_uniflash.release.tiimage 支持?
此致、
田口裕之