This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:支持的 QSPI 闪存

Guru**** 2929170 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1460651/am2732-supported-qspi-flash-memory

器件型号:AM2732
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我们正在尝试将固件写入我们制造的定制电路板上的 QSPI 闪存。
我们要使用的 SDK 为 mcu_plus_sdk_am273x_09_01_00_41。
我们使用的刷写工具是 SDK 启动工具 uart_uniflash.py。

当运行 UART_uniflash.py 时、在将 SBL_UART_uniflash.release.tiimage 写入闪存的步骤期间、它会冻结在0%的进度。

定制电路板使用的 QSPI 闪存为 Winbond 的 W25Q16JVSSJQ。
此器件是否受 SDK 预编译的 SBL_UART_uniflash.release.tiimage 支持?

此致、

田口裕之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的田口山:  

    Winbond W25Qx 系列 QSPI 闪存与 AM273x ROM 和 Uniflash 工具兼容。  有关经测试的兼容闪存和闪存器件的兼容性、您可以在此处参考 AM273x QSPI 闪存选择指南: https://www.ti.com/lit/ab/sprad95/sprad95.pdf 

    您能否发送 uart_uniflash.py 脚本输出的屏幕截图? 是否有也可以刷写的 AM273x EVM?  

    谢谢!

    -Randy