This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:__attribute__写入

Guru**** 2614895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1462065/mspm0g3507-__attribute__-write

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!  

我想问一下如何在存储器中的特定地址写入数据。 我使用了:

__attribute__((used)) __attribute__((section (".controllerData"))) const uint32_t powerDef = 19800;
__attribute__((used)) __attribute__((section (".controllerData"))) const uint32_t minFlowDef = 25;
__attribute__((used)) __attribute__((section (".controllerData"))) const uint32_t tempOutOffsDef = 8;
__attribute__((used)) __attribute__((section (".controllerData"))) const uint32_t tempInOffsDef = 10;

但这些数据是连续写入存储器的。

我想确切地选择应写入哪个地址的单个数据。  

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我想选择应该写入哪个地址的单个数据。  [报价]

    您是否尝试过:

    __attribute__((location(address)))